Author Topic: MC024 for PVG120  (Read 8809 times)

Offline Gaëtan

  • PLUS+1 Developer
  • ***
  • Posts: 12
  • Karma: +0/-0
MC024 for PVG120
« on: May 31, 2017, 10:50:04 AM »
Hello,

I want to control the PVG120 to a Mc024 microcontroller.

What function in the Guide can I use ? PVE ?

If I use PVE function, how do i connect the pvg to the microcontroller ?

Thanks for advance.

Best regards,

Gaëtan

Offline Romain

  • PLUS+1 User
  • **
  • Posts: 5
  • Karma: +0/-0
Re: MC024 for PVG120
« Reply #1 on: June 07, 2017, 09:46:22 AM »
Salut Gaetan,

Je vois que t'as pas eu beaucoup de réponse, j'ai pitié alors je te laisse un petit mot  :)
Parce que je sais pas si t'as fais attention mais le post précédent c'est moi et je sais ce que c'est de ne pas avoir de réponse  :D
Ben j'espère que ça a bien marché pour toi
Au fait je t'ai dit une bêtise, c'est pas vous que j'avais appelé pour des questions sur les PVED-CX, c'est Hydequip à Bayeux (qui par ailleurs sont aussi des Normands ;))

A plus

Franck Hydrosafe
« Last Edit: June 07, 2017, 10:27:12 AM by Franck »

Offline Gaëtan

  • PLUS+1 Developer
  • ***
  • Posts: 12
  • Karma: +0/-0
Re: MC024 for PVG120
« Reply #2 on: June 07, 2017, 10:58:46 AM »
Salut Franck,

Oui effectivement merci pour ta réponse par téléphone et sur ce forum.

Malheureusement nous n'avons pas beaucoup de réponses techniques...

Oui cela a fonctionné et j'ai bien été obligé de modifier mon premier développement et de passer de la mise à l'échelle à une entrée sensor 3 points afin d'avoir la plage morte et de couper la mise sous tension au point milieu!!

Je ne sais plus à quel sujet mais vu que tu avais mon numéro, nous nous étions déjà contacté.

A plus.

Gaëtan Méca

Offline Nilla

  • PLUS+1 Guru
  • *****
  • Posts: 253
  • Karma: +13/-0
Re: MC024 for PVG120
« Reply #3 on: June 07, 2017, 01:53:33 PM »
Hi guys!

Could you please keep to English so that all of our forum users can understand?  ;)

Best regards
Nilla
PLUS+1 Helpdesk

Offline bryantmorris

  • PLUS+1 Expert
  • ****
  • Posts: 51
  • Karma: +0/-1
Re: MC024 for PVG120
« Reply #4 on: July 10, 2017, 02:35:42 PM »
Google translate can help a lot here. Rough translation is below:


Hi Gaetan,

I see you have not had much response, I have mercy so I leave you a little word :)
Because I do not know if you are paying attention but the previous post is me and I know what it is to have no answer: D
Well I hope it worked for you
By the way I told you a stupid thing, it's not you that I had called for questions about the PVED-CX, it's Hydequip Bayeux (who otherwise are also Normans;))

See you

Franck Hydrosafe

Hi Franck,

Yes indeed thank you for your answer by phone and on this forum.

Unfortunately we do not have many technical answers ...

Yes it worked and I was forced to modify my first development and go from scaling to a 3-point sensor input in order to have the dead range and turn off the power on midpoint! !

I do not know any more about that, but since you had my number, we had already contacted.

See you.

Gaëtan Méca
« Last Edit: July 10, 2017, 02:37:25 PM by bryantmorris »