PLUS+1 Software > Communication

Use PEAK-to-USB for Plus+1 service tool

(1/2) > >>

Morten Rosengreen:
Hello Forum

I have bought a couple of PEAK-gateways, but noticed that they are not compatible with Danfoss Plus+1 directly.

Then I found out that it should be possible to make it work.

Can anyone tell me how to implement the PEAK-gateway in the servicetool?

BR Morten

tronelec:
hola, estoy en tu misma situación, aunque los manuales de servicetool indica que las interfaz deben cumplir con protocolo rp1210a/b, al instalar la interfaz peak esta no aparece como intefaz disponible para seleccionar desde servicetool, estoy viendo una configuracion adicional de la interfaz desde panel de control de windows, adicionalmente usted puede  ver un archivo que se agrego a rp1210 desde servicetool, dentro de servicetool presionar ctrl+alt+l

esto aparece:

--PEAKRP32
   Parsing: PEAKRP32
   Parse results for: C:\WINDOWS\PEAKRP32.ini:
      Name:        PEAK-System PCAN Adapter
      Address1:    Otto-Roehm str. 69
      Address2:    (Not specified)
      City:        Darmstadt
      Country:     Germany
      State:       Hessen
      Postal:      64293
      Telephone:   0049-6151-817320
      Fax:         0049-6151-817329
      VendorURL:   http://www.peak-system.com
      Version:     3.0
      RP1210 Version:    C
      *** WARNING *** [C:\WINDOWS\PEAKRP32.ini]   Gateway uses C. PLUS+1 Service Tool is tested with RP1210A and RP1210B.

      CANFormatsSupported:    3,4,5
      Protocols:       10,20,30
      Devices:       

      C:\WINDOWS\system32\PEAKRP32.dll exported functions:
         ClearRegisteredDevices
         GetLicenseInfo
         GetLicenseStatus
         RP1210_ClientConnect
         RP1210_ClientDisconnect
         RP1210_GetErrorMsg
         RP1210_GetHardwareStatus
         RP1210_GetLastErrorMsg
         RP1210_Ioctl
         RP1210_ReadDetailedVersion
         RP1210_ReadMessage
         RP1210_ReadVersion
         RP1210_SendCommand
         RP1210_SendMessage
         RegisterAttachedDevices
         RegisterPEAKRP1210
         RegisterRPDevice
         UnregisterPEAKRP1210
         UnregisterRPDevice


al parecer se instalo como PROTOCOLA RP1210 C  :o
      --

tronelec:
desde https://www.peak-system.com/Software-Information.77.0.html?&L=1&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=pcanrp1210a  , no esta disponible el paquete de instalación para PCAN-RP1210-A API, se debe contactar con el fabricante.

acá indica que el desarrollo de rp1210A Esta descontinuado por peak system , aunque indica que es gratuito no veo el link de descarga
https://www.peak-system.com/PCAN-RP1210-A.143.0.html?&L=1

si lo consigo lo compartiré

tronelec:
adjunto rp1210 A, para peak system

tronelec:
aca print de pantalla, select gateway modo virtual

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version